结果:找到"CH554 单片机 USB",相关内容1000条
- ST单片机缺货涨价都疯了吧,渠道优势有用。。。
- 近一个多月以来,受国外疫情影响,最新消息法国、德国更是进行了极端的防护机制,已经“封国”了,晶圆供货紧张、人工不足。。显然,新一轮的缺货随之而来,并且根据目前看来,短期内还不能缓的过来。。作为老牌竞争对手,TI虽然也受影响,但相对的影响没那么大,TI的综合性价比凸显上来了,给大家介绍一下MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由于其针对实际应用需求,把许多模拟电路、数字电路和微处理器集成在一个芯片上,以提供“单片”解决方案。其迅速发展和应...
- 所属专栏: 技术交流 标签: ST单片机 TI单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-10-30 11:12:00
- 关于C8051F02X系列单片机的提问
- 最近有一个奇思妙想,关于C8051F02X系列单片机能不能不用JTAG在线下载程序,转而使用USB接口下载。
- 所属专栏: 奇思妙想 标签: C8051F02X USB 下载程序 51单片机 发帖人:DDayUP 发帖时间:2020-08-20 10:50:00
- STC89C51单片机在智能路灯控制系统中的应用
- 路灯作为道路交通中非常重要的一个照明设施,在人们的日常生活中起着必不可少的作用。在对路灯照明的时候,一方面要尽可能的节约电能,但是也要保证其合理的照明来确保行人的安全行走。目前大多数智能路灯的控制方式为人工控制和光控制两种。随着智能化照明设施的不断发展,大部分的地方都会采用光控制的方式。但是光控制和人工控制都有它独特的优点和缺点。人工控制的特1STC89C51单片机在智能路灯控制系统硬件设计中的应用基于单片机的智能路灯控制系统主要由控制、时钟、显示系统、检测和报警器组成,这个系统主要是以STC89C51为主要的控制器,利用一些光敏电阻实现对于环境光照的调节。具体的结构如图1所示。1.1时钟模...
- 所属专栏: 谈天说地 标签: 单片机 发帖人:火火火火 发帖时间:2018-12-29 16:17:00
- 8位增强型多接口单片机CH549
- 概述CH549是一款兼容MCS51的增强型E8051内核单片机,79%的指令是单字节单周期指令,运行速度快,内置64KBFlash-ROM,2K+256BRAM。CH549内嵌USB控制器和USB收发器支持USB-Host主机模式和USB-Device设备模式,支持USB2.0全速12Mbps或者低速1.5Mbps,支持USBPD和Type-C。支持最大64字节数据包,内置FIFO,支持DMA。CH549提供丰富的接口资源,包括4组异步串口、8路PWM和16通道电容触摸按键,其它包括1路主从SPI,16路12位ADC,支持电压比较;内置3组定时器和3路信号捕捉;支持最多45个GPIO。系统框...
- 所属专栏: 技术交流 标签: WCH MCU CH549 单片机 USB 多接口 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-09-29 16:01:00
- 用CH559读取USB条码枪数据通过串口输出的程序代码
- 现在条码枪/刷卡器大多是USB接口的,若是使用在windows/linux/android等系统下非常方便,基本都是模拟的键盘输出,直接可以接收到数据。但是如果想通过单片机系统获取到USB条码枪/刷卡器的数据就要求单片机系统有一个USBHOST接口并且能成功操作USB条码枪/刷卡器获取到数据。下面的这段程序是利用CH559的USBHOST接口操作USB条码枪/刷卡器获取到数据然后通过串口发出的源代码。同时,此方案进阶版还可以做成截取USB条码枪数据,就是将模块串接在电脑和USB条码枪之间,在不影响USB条码枪向电脑发送数据的情况下获取到USB条码枪的扫码数据。比如下图这种方式:CH559操作...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH559 CH554 USB 条码枪 串口 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-05-12 14:30:00
- 【免费赠送】USB和Touchkey单片机CH554评估板免费发放活动——第二波
- 活动形式:免费发放CH554T评估板由立创论坛网友试用——第二波试用重点:USB主从、触摸按键活动测试板:CH554T评估板数量:15块(包邮)CH554系列特点:1、超高性价比,CH552G批量含税1.3元RMB(带USB和Touchkey)2、超小型MSOP10封装,可做进USB插头里CH554简介:增强型E8051内核14KBCodeFlash、2KBBootloader1KBRAM、128BDataFlash支持USB和串口ISP,无需硬件烧录器USB2.0全速HOST/DEVICE内置6通道触摸按键内置Type-CCC控制器4通道8位ADC2路UART、1路主从SPI内置RC,无需...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH554 USB Touchkey CH552 CH558 CH559 WCH 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-03-01 17:23:00
- 【CH554免费评测后续改进】CH554评估板改进内容汇总
- 各位立创论坛的网友大家好,针对之前的免费赠送CH554评估板的评测活动:http://club.szlcsc.com/article/details_4145_1.html,首先感谢大家的关注和认真测评,并给我们反馈了真实有效的测试结果和改进建议,同时也感谢立创论坛提供的活动平台和支持!!!针对大家测试后提出来的改进建议,我们重新设计了CH554评估板,评估板的实物图如下:(新版本CH554EVT)相对于之前版本的板子,主要改进如下几点:1、触摸按键,改成普遍使用的弹簧引出方式,灵敏度可调,效果更直观2、触摸按键软硬件匹配,无需更改程序可直接测试效果3、增加SOP16和MSOP10封装,可在...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH554 单片机 USB 发帖人:WCHCN 发帖时间:2018-02-26 17:04:00
- USB单片机CH554/CH559实用例程代码
- 各位网友大家好,近期有之前参加论坛活动的网友以及对CH554系列USB单片机感兴趣的朋友,都有咨询到一些除了我们官网提供之外的一些参考例程,近期我们把一些常用的例程整理集中了一下,给有需求的网友参考,这些例程大多是有关单片机USB的一些实例,覆盖了大多USB应用。有的例程是基于CH559/558编写,有的例程是基于CH554/553/552/551编写,其实差别都不大,这两个系列的芯片使用上也都相似。实例如下:1、CH559/CH558模拟U盘,支持文件拷贝,删除,新建,读写,格式化等操作,存储介质采用2M的SPIflash。2、CH55X系列芯片加密示例和说明文档。3、CH55X脱机烧录器...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 单片机 HOST 源码 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 15:19:00
- CH554使用ISD51进行在线仿真实例
- 使用ISD51仿真的优点:1、无需额外硬件;2、可以存在于最终产品中,ISD51免费使用;3、串口可继续用于通信,或printf()打印调试。使用ISD51仿真的缺点:1、使用软件断点程序运行速度相对较慢;2、若其他和ISD51系统中断优先级一样或更高,系统就不能再设置断点或单步执行,默认状态ISD51中断函数优先级为0;3、仅能ISD51中断和全局中断全部打开时ISD51才能生效,如此,也可以使ISD51在程序运行时停止工作。支持功能:基本硬件调试功能都能支持,如:变量监视,设置断点等。使用方法:1、将ISD51.A51和ISD51.H加入项目工程;2、初始化串口,配置合适的波特率,最后必...
- 所属专栏: 技术交流 标签: USB 单片机 CH554 仿真 HOST 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-10-23 14:36:00
- 【免费赠送】CH395/CH9121评估板——让单片机轻松联网!
- 活动形式:免费发放CH395或CH9121评估板由立创论坛网友试用试用重点:快速联网、稳定可靠性活动评估板:CH395Q评估板/CH9121评估板(二选一)数量:共15块(包邮)一、CH395——TCP/IP协议栈芯片,单片机通过UART、SPI或PARA和CH395连接,通过命令的方式控制CH395实现连接以太网功能。CH395有LQFP64M和LQFP128两种封装,对应的型号分别为CH395Q和CH395L,区别是CH395L支持并口方式连接。几点优势:1、内置协议栈,写命令操作;4、支持UART/SPI/PARA和单片机连接;2、支持MDI/MDIX线路自动转换;5、8个Socket...
- 所属专栏: 技术交流 标签: CH395 CH9121 USB 单片机 以太网 沁恒 发帖人:WCHCN 发帖时间:2017-08-09 16:54:00
返回